此版本中已纠正的异常

该列表列出了已在
FactoryTalk Optix
1.5.0 中纠正的异常。
从模板库导入小组件时引用断开 [3634901]
如果小组件子项上定义的 NetLogic 与项目中使用的其他 NetLogic 同名,则不会从模板库导入小组件子项上定义的 NetLogic,从而导致 NetLogic 引用断开。
此异常已在版本 1.5.0 中纠正。
此异常首次出现在版本 1.4.0 中。
趋势范围更新可能会影响结果表 [3612644]
更新“高级趋势”小组件中的
范围
选项卡可能会影响结果表。
此异常已在版本 1.5.0 中纠正。
此异常首次出现在版本 1.4.0 中。
非变量事件字段导致运行时错误 [3545147] 
事件参数处理中的差异会导致返回非变量节点,并显示错误“事件字段解析为非变量”。
此异常已在版本 1.5.0 中纠正。
此异常首次出现在版本 1.4.0 中。
Web 画面引擎中的图像可能无法刷新 [3478736]
使用 Web 画面引擎时,ImageRefresher 脚本无法按预期工作。  要正确显示图像,需要手动刷新 Web 浏览器。
此异常已在版本 1.5.0 中纠正。
此异常首次出现在版本 1.4.0 中
不显示“日期时间”和“持续时间”类型的最小值和最大值 [3370306]
FactoryTalk Optix
不支持“日期时间”和“持续时间”类型的最小值和最大值。请勿导入这些类型的最小值或最大值。
此异常已在版本 1.5.0 中纠正。
此异常首次出现在版本 1.4.0 中
如果计算机名称包含特殊字符,则运行时工具无法部署到第二台计算机 [3303008]
请勿在计算机名称中使用中文或欧洲特殊字符。
此异常已在版本 1.5.0 中纠正。
此异常首次出现在版本 1.4.0 中。
无法从 Visual Studio Code 调试设计时 NetLogic [3511011]
Visual Studio Code 的 C# 扩展已更新,并且在最新版本中检测到一些问题。要从 Visual Studio Code 调试设计时 NetLogic,请将 C# 扩展恢复到版本 2.4.4 或更低版本。
此异常已在版本 1.5.0 中纠正。
此异常首次出现在版本 1.3.1 中。
无法编译 NetSolution [3327229]
NetSolution 无法在不访问 Internet 的情况下进行编译。建立 Internet 连接以检索所需的组件。
此异常已在版本 1.5.0 中纠正。
此异常首次出现在版本 1.3.0 中。
使用 OneDrive 重命名用户定义的库可能会导致同步错误 [2348900]
不建议将 OneDrive 用于存储用户定义的库,并且可能会在重命名库时导致同步错误和重复文件。如果尝试使用 OneDrive 重命名库,可在重命名库时取消关联 OneDrive。要取消关联 OneDrive,请参阅关闭、禁用或卸载 OneDrive
此异常已在版本 1.5.0 中纠正。
此异常首次出现在版本 1.3.0 中。
并非始终支持特殊字符 [2123530]
PDF 文件名和 FTP 服务器用户名支持特殊字符,但在设备上使用拼音输入法时不支持。
此异常已在版本 1.5.0 中纠正。
此异常首次出现在版本 1.2.0 中。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal