数字数据查询示例

根据不同属性筛选电机的示例查询。
显示 Motor5 对象
SELECT * FROM Model WHERE BrowseName = 'Motor5'
显示加速度为 20 的电机
SELECT * FROM Model WHERE Acceleration = 20
显示加速度为 20 且速度介于 300 与 500 之间的电机
SELECT * FROM Model WHERE Acceleration > 20 AND Speed BETWEEN 30 AND 500
显示名称以
Faulty
开头的电机
SELECT * FROM Model WHERE BrowseName LIKE 'Faulty%'
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal