创建用于筛选日期和时间数据的界面

创建两个用于根据电机的制造日期和时间对电机进行筛选的字段。
  1. 创建
    字段:
    1. 右键单击
      MainWindow (type)
      ,然后选择
      新建
      基本控件
      日期和时间
    2. 将光标悬停在对象上,选择
      Edit
      并输入
      FilterFromDateTime
    3. 属性
      中,将
      设置为最早的电机制造日期。
      小贴士: 创建电机对象类型和对象实例时,将设置电机制造日期。
  2. 创建
    字段:
    1. 右键单击
      MainWindow (type)
      ,然后选择
      新建
      基本控件
      日期和时间
    2. 将光标悬停在对象上,选择
      Edit
      并输入
      FilterToDateTime
    3. 属性
      中,将
      属性设置为最新的电机制造日期。
      小贴士: 创建电机对象类型和对象实例时,将设置电机制造日期。
  3. 创建标签:
    1. 创建三个标签,方法是右键单击
      MainWindow (type)
      ,然后选择
      新建
      基本控件
      标签
    2. 对这些标签进行重命名,方法是将光标悬停在每个标签上,选择
      Edit
      并输入以下内容:
      • FilterDateTimeLabel
      • FilterFromDateTimeLabel
      • FilterToDateTimeLabel
    3. 选择
      FilterDateTimeLabel
      ,然后在
      属性
      中将
      文本
      设置为
      Filter motors by manufacture date
    4. 选择
      FilterFromDateTimeLabel
      ,然后在
      属性
      中将
      文本
      设置为
      From:
    5. 选择
      FilterToDateTimeLabel
      ,然后在
      属性
      中将
      文本
      设置为
      To:
  4. 将数据网格设置为可筛选:
    1. 选择
      MotorDateTimeGrid
    2. 属性
      中,使用字符串格式器在
      查询
      属性与
      对象值之间创建高级动态链接。
      格式
      SELECT * FROM Model WHERE ManufactureDate BETWEEN {0:sql_literal} and {1:sql_literal}
      {0} DynamicLink
      ProjectName
      UI
      MainWindow (Type)
      FilterFromDateTime
      {1} DynamicLink
      ProjectName
      UI
      MainWindow (Type)
      FilterToDateTime
      有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal