创建报警触发器

创建用于触发 ConveyorChassisMalfunction 报警的开关。
  1. 创建用于触发报警的开关:
    1. 项目视图
      窗格中,右键单击
      MainWindow (type)
      ,然后选择
      新建
      基本控件
      开关
    2. 将光标悬停在开关上,选择
      Edit
      并输入
      TriggerConveyorChassisMalfunctionAlarm
    3. 属性
      中,在
      活动
      ProjectName
      模型
      ConveyorChassisMalfunctionAlarmVariable
      之间创建动态链接。
      有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接
  2. 创建触发器标签:
    1. 项目视图
      中,右键单击
      MainWindow (type)
      ,然后选择
      新建
      基本控件
      标签
    2. 将光标悬停在标签上,选择
      Edit
      并输入
      TriggerAlarmLabel
    3. 属性
      中,将
      文本
      设置为
      Trigger the conveyor chassis malfunction alarm:
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal