创建高级 SVG 图像对象

添加代表传送带的高级 SVG 图像对象,并将其机架表示形式动态链接到报警。
先决条件
下载并提取 SVG 1.2 Tiny 图像。
  1. 创建高级 SVG 图像对象
  2. 创建图像对象:
    1. 项目视图
      窗格中,右键单击
      MainWindow (type)
      ,然后选择
      新建
      绘图
      高级 SVG 图像
    2. 将光标悬停在图像上,选择
      Edit
      并输入
      ConveyorImage
  3. 配置图像对象:
    1. 双击画布上的空图像
      Image placeholder
    2. 选择
      导入文件
      ,在
      导入文件
      中选择要导入的文件,然后选择
      选择
    3. SVG 元素属性
      属性1
      下面,将
      ID
      值设置为
      ConveyorChassis
    4. 使用条件转换器在
      ConveyorChassisMalfunctionAlarmVariable
      之间创建复杂动态链接。
      True 值
      #f51616
      False 值
      #000000
      条件动态链接
      ProjectName
      模型
      ConveyorChassisMalfunctionAlarmVariable
      有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal