创建侧边菜单

创建侧边菜单

  1. 项目视图
    中,右键单击
    MainWindow (type)
    ,然后选择
    新建
    绘图
    矩形
  2. (可选)根据需要调整矩形大小。
  3. (可选)相应地重命名形状。
  4. 属性
    中:
    1. 设置
      填充颜色
    2. 左边距
      设置为
      -140
  5. 项目视图
    中,右键单击
    MainWindow (type)
    ,然后选择
    新建
    基本控件
    按钮
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal