为侧边菜单添加动画

  1. 选择侧边菜单形状,在
    属性
    中选择
    Add
    ,然后选择
    变量
  2. 将新变量重命名为
    SideMenuActive
  3. 将变量数据类型更改为布尔值。
  4. 事件
    中,选择
    MouseClick 事件
    旁边的按钮:
    1. 选择
      Add
    2. 选择
      命令
      变量命令
      切换
    3. 选择
      选择
  5. 事件
    中,选择
    VariableToModify
    旁边的
    添加动态链接
  6. 选择
    UI
    MainWindow (type)
    SideMenu
    SideMenuActive
  7. 选择侧边菜单,然后在
    属性
    中选择
    左边距
    旁边的
    添加动态链接
  8. 选项卡的
    左边距
    旁边:
    1. 选择
      Add
    2. 选择
      条件转换器
    3. 值设置为
      -140
    4. 选择
      条件动态链接
      旁边的
      添加动态链接
    5. 选择
      UI
      MainWindow (type)
      SideMenu
      SideMenuActive
    6. 选择
      确定
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal