搜索
FactoryTalk Optix 帮助
创建更改用户表单
在主窗口中添加持久性登录窗格。
在工具栏中,选择
模板库
。
在
库
中,搜索
Change User form
。
在
组件
下面,将
更改用户表单
拖到
项目视图
中的
UI
上。
选择
关闭
。
在
项目视图
中,右键单击
MainWindow (type)
,然后选择
新建
更改用户表单1
更改用户表单
。
在
属性
中,在
用户
和
ProjectName
安全
用户
之间创建动态链接。
有关动态链接的更多信息,请参见
创建动态链接
。
开发特定于用户的界面
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal