创建用于筛选列表框的界面

创建用于筛选列表框中数据的文本框。
  1. 创建文本框:
    1. 项目视图
      中,右键单击
      MainWindow (type)
      ,然后选择
      新建
      基本控件
      文本框
    2. 将光标悬停在列表框上,选择
      Edit
      并输入
      DataFilterTextBox
  2. 创建筛选器标签:
    1. 项目视图
      中,右键单击
      MainWindow (type)
      ,然后选择
      新建
      基本控件
      标签
    2. 将光标悬停在列表框上,选择
      Edit
      并输入
      DataFilterLabel
    3. 属性
      中,将
      文本
      设置为
      Filter:
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal