搜索
FactoryTalk Optix 帮助
创建并配置数据存储
为可筛选列表框中显示的随机数据创建数据库。
创建数据存储:
在
项目视图
中,右键单击
数据存储
,然后选择
新建
嵌入式数据库
。
将光标悬停在数据库上,选择
并输入
RandomStringsDataStore
。
配置数据存储:
在
属性
中,选择
表
旁边的
。
选择
列
旁边的
。
选择
列 1
旁边的
BaseDataType
,然后选择
String
。
开发可筛选的列表框
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal