创建用于添加随机数据的按钮

创建用于触发随机字符串生成的按钮,这些字符串用于填充可筛选的列表框。
  1. 创建按钮:
    1. 项目视图
      中,右键单击
      MainWindow (type)
      ,然后选择
      新建
      基本控件
      按钮
    2. 将光标悬停在按钮上,选择
      Edit
      并输入
      GenerateRandomStringsButton
  2. 配置按钮:
    1. 属性
      中,将
      文本
      设置为
      Generate Random Data
    2. 选择
      MouseClick 事件
      旁边的
      Add
      ,然后选择
      ProjectName
      NetLogic
      GenerateRandomStrings
      RunQuery
    3. 选择
      MouseClick 事件
      旁边的
      Add
      ,然后选择
      ProjectName
      UI
      MainWindow (type)
      RandomDataListBox
      刷新
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal