搜索
FactoryTalk Optix 帮助
创建用于控制最小值的元素
创建标签和仪表以控制最小值。
创建最小值标签:
在
项目视图
中,右键单击
MainWindow (Type)
,然后选择
新建
基本控件
标签
。
将光标悬停在标签上,选择
并输入
MinValueLabel
。
在
属性
中将
文本
设置为
Minimum Value
。
创建最小值仪表:
在
项目视图
中,右键单击
MainWindow (Type)
,然后选择
新建
基本控件
线性仪表
。
将光标悬停在仪表上,选择
并输入
MinGauge
。
在
属性
中,在
值
和
ProjectName
模型
ConstrainedVariable
EURange
下限
之间创建动态链接。
有关动态链接的更多信息,请参见
创建动态链接
。
开发受约束的线性仪表
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal