搜索
FactoryTalk Optix 帮助
创建用于切换约束的开关
创建用于切换变量值约束的开关。
创建标签:
在
项目视图
中,右键单击
MainWindow (type)
,然后选择
新建
基本控件
标签
。
将光标悬停在标签上,选择
并输入
ToggleConstraintLabel
。
在
属性
中,将
文本
设置为
Enable constraint
。
创建开关:
在
项目视图
中,右键单击
MainWindow (type)
,然后选择
新建
基本控件
开关
。
将光标悬停在开关上,选择
并输入
ToggleConstraintSwitch
。
在
属性
窗格中,在
活动
和
ProjectName
模型
ConstrainedVariable
EURange
约束
之间创建动态链接。
有关动态链接的更多信息,请参见
创建动态链接
。
开发受约束的线性仪表
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。