配置 ValuePanel (type)

创建标签、文本框和对话框上下文对象。
  1. 创建面板标题标签:
    1. 项目视图
      中,右键单击
      SavePanel (type)
      ,然后选择
      新建
      基本控件
      标签
    2. 将光标悬停在标签上,选择
      Edit
      并输入
      PanelTitleLabel
    3. 属性
      中,将
      文本
      设置为
      Value Panel
  2. 项目视图
    中,右键单击
    SavePanel (type)
    ,然后选择
    新建
    ConfirmationDialogContext
  3. 创建值文本框:
    1. 项目视图
      中,右键单击
      SavePanel (type)
      ,然后选择
      新建
      基本控件
      文本框
    2. 将光标悬停在文本框上,选择
      Edit
      并输入
      ValueTextBox
    3. 事件
      中,选择
      修改后的文本
      旁边的
      Add
      ,然后选择
      命令
      UI 命令
      打开对话框窗口
    4. 输入参数
      下面,在
      对话框
      ProjectName
      UI
      确认对话框 (type)
      之间创建动态链接。
    5. 输入参数
      下面,在
      AliasNode
      ProjectName
      UI
      面板 2 (type)
      ConfirmationDIalogContext1@NodeId
      之间创建动态链接。
      小贴士: 可以从对话框底部的
      属性
      下拉菜单中选择
      @Attribute
      值。
  4. 创建空值标签:
    1. 项目视图
      中,右键单击
      ValuePanel (type)
      ,然后选择
      新建
      基本控件
      标签
    2. 将光标悬停在标签上,选择
      Edit
      并输入
      ValueLabel
    3. 属性
      中,移除
      文本
      属性值。
  5. 配置确认对话框上下文对象:
    1. 项目视图
      中,选择
      ConfirmationDialogContext1
    2. 属性
      中,使用字符串格式器在
      Message
      属性和
      ValueTextBox
      文本
      属性之间创建复杂动态链接。
      格式
      Do you really want to apply the value: {0}?
      {0} DynamicLink
      ProjectName
      UI
      ValuePanel
      ValueTextBox
      文本
    3. 项目视图
      中,展开
      ConfirmationDialogContext1
      并选择
      OnConfirm
    4. 属性
      中,在
      OnConfirm
      命令
      变量命令
      设置变量值
      之间创建动态链接。
    5. 输入参数
      下面,在
      VariableToModify
      ProjectName
      UI
      ValuePanel
      ValueLabel
      Text@NodeId
      之间创建动态链接。
      小贴士: 可以从对话框底部的
      属性
      下拉菜单中选择
      @Attribute
      值。
    6. 输入参数
      下面,在
      ProjectName
      UI
      ValuePanel
      ValueTextBox
      文本
      之间创建动态链接。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal