创建用于获取 UI 对象的 OPC UA 客户端

创建一个 OPC UA 客户端,用于从服务器项目获取 UI 对象,并用这些对象填充客户端项目。。
  1. 项目视图
    中,右键单击
    OPC-UA
    ,然后选择
    新建
    OPC UA 客户端
  2. 属性
    中,将
    服务器端点 URL
    属性值设置为 OPC UA 服务器的
    端点 URL
    属性值。
    小贴士:
    端点 URL
    属性值在 OPC UA 服务器配置期间设置。请参见创建用于推送 UI 对象的 OPC UA 服务器
  3. 创建运行时配置1:
    1. 属性
      中,选择
      运行时配置
      旁边的
      Add
    2. 运行时配置1
      下面,将
      内容同步模式
      设置为
      全同步
    3. 运行时配置1
      下面,将
      包含远程源节点
      设置为
    4. 运行时配置1
      下面,在
      本地目标节点
      ProjectName
      UI
      之间创建动态链接。
      有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接
    5. 运行时配置1
      下面,将
      远程源节点
      设置为
      /Objects/
      ServerProjectName
      /UI/RemotePanels
      ServerProjectName
      项目的名称。例如,
      ImportUIServer
  4. 创建 运行时配置2:
    1. 属性
      中,选择
      运行时配置
      旁边的
      Add
    2. 运行时配置2
      下面,将
      内容同步模式
      设置为
      导入和同步值
    3. 运行时配置2
      下面,在
      本地目标节点
      ProjectName
      模型
      之间创建动态链接。
      有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接
    4. 运行时配置2
      下面,将
      远程源节点
      设置为
      /Objects/
      ServerProjectName
      /Model
      ServerProjectName
      项目的名称。例如,
      ImportUIServer
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal