搜索
FactoryTalk Optix 帮助
创建客户端面板加载器
创建用于显示从服务器获取的 UI 元素的面板加载器。
在
项目视图
窗格中,右键单击
MainWindow (type)
,然后选择
新建
容器
面板加载器
。
将光标悬停在面板加载器上,选择
并输入
ClientPanelLoader
。
开发用于导入 UI 的解决方案
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal