实现主面板

在动态面板中创建指向主面板的动态链接。
  1. 项目视图
    中,右键单击
    MainWindow (type)
    ,然后选择
    新建
    容器
    面板加载器
  2. 将光标悬停在面板加载器上,选择
    Edit
    并输入
    DynamicPanelLoader
  3. 属性
    中,在
    面板
    ProjectName
    UI
    RemotePanels
    MainPanel (type)
    之间创建动态链接。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal