创建远程面板 (type)

创建将在客户端上使用的面板类型。
  1. 为远程面板创建文件夹:
    1. 项目视图
      中,右键单击
      UI
      文件夹,然后选择
      新建
      文件夹
    2. 将光标悬停在文件夹上,选择
      Edit
      并输入
      RemotePanels
  2. 创建主面板:
    1. 项目视图
      中,右键单击
      RemotePanels
      ,然后选择
      新建
      新建
      容器
      面板
    2. 将光标悬停在面板上,选择
      Edit
      并输入
      MainPanel
  3. 创建用于显示速度变量的面板:
    1. 项目视图
      中,右键单击
      RemotePanels
      ,然后选择
      新建
      新建
      容器
      面板
    2. 将光标悬停在面板上,选择
      Edit
      并输入
      SpeedPanel
  4. 创建用于显示加速度变量的面板:
    1. 项目视图
      中,右键单击
      RemotePanels
      ,然后选择
      新建
      新建
      容器
      面板
    2. 将光标悬停在面板上,选择
      Edit
      并输入
      AccelerationPanel
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal