搜索
FactoryTalk Optix 帮助
创建项目变量
创建速度和加速度变量,以在 UI 设计中使用它们。
在
项目视图
中,创建两个变量,方法是右键单击
模型
文件夹,然后选择
新建
变量
。
对这些变量进行重命名,方法是将光标悬停在每个变量上,选择
并输入以下内容:
Speed
Acceleration
开发用于导入 UI 的解决方案
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal