配置速度面板 (type)

添加用于更改面板的标签、仪表和按钮。
  1. 创建速度标签:
    1. 项目视图
      窗格中,右键单击
      SpeedPanel (type)
      ,然后选择
      新建
      基本控件
      标签
    2. 将光标悬停在标签上,选择
      Edit
      并输入
      SpeedLabel
    3. 属性
      窗格中,将
      文本
      设置为
      Speed
  2. 创建圆形速度仪表:
    1. 项目视图
      中,右键单击
      SpeedPanel (type)
      ,然后选择
      新建
      基本控件
      圆形仪表
    2. 将光标悬停在仪表上,选择
      Edit
      并输入
      SpeedGauge
    3. 属性
      中,在
      ProjectName
      模型
      Speed
      之间创建动态链接。
      有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接
  3. 创建用于更改面板的按钮:
    1. 项目视图
      中,右键单击
      SpeedPanel (type)
      ,然后选择
      新建
      基本控件
      按钮
    2. 将光标悬停在标签上,选择
      Edit
      并输入
      ChangePanelButton
    3. 属性
      中,将
      文本
      属性值设置为
      Change Panel
    4. 事件
      中,选择
      MouseClick 事件
      旁边的
      Add
      ,然后选择
      面板加载器
      {MainPanelLoader}
      MainPanelLoader
      Change panel
    5. 输入参数
      下面,在
      NewPanel
      ProjectName
      UI
      RemotePanels
      AccelerationPanel (type)
      之间创建动态链接
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal