创建 OPC UA 客户端

创建 OPC UA 客户端

创建一个 OPC UA 客户端,用于从服务器项目获取翻译和面板,并用这些翻译填充客户端项目。
  1. 项目视图
    中,右键单击
    OPC-UA
    文件夹,然后选择
    新建
    OPC UA 客户端
  2. 属性
    中,配置 OPC UA 客户端:
    1. 启动时同步节点 ID
      设置为
    2. 服务器端点 URL
      设置为 OPC UA 服务器的
      端点 URL
      属性值。
      小贴士:
      端点 URL
      属性值在 OPC UA 服务器配置期间设置。请参见创建 OPC UA 服务器
  3. 窗格中,添加运行时配置1:
    1. 选择
      运行时配置
      旁边的
      Add
    2. 运行时配置1
      下面,在
      本地目标节点
      ProjectName
      UI
      之间创建动态链接。
      有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接
    3. 远程源节点
      设置为
      /Objects/
      ServerProjectName
      /UI/Panels
      ServerProjectName
      项目的名称。例如,
      ImportTranslationsServer
    4. 内容同步模式
      设置为
      仅导入
    5. 包含远程源节点
      设置为
  4. 属性
    中,添加运行时配置2:
    1. 选择
      运行时配置
      旁边的
      Add
    2. 运行时配置2
      下面,在
      本地目标节点
      ProjectName
      翻译
      之间创建动态链接。
      有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接
    3. 远程源节点
      设置为
      /Objects/
      ServerProjectName
      /Translations
      ServerProjectName
      项目的名称。例如,
      ImportTranslationsFromAnotherProjectServer
    4. 内容同步模式
      设置为
      Import only
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal