添加用户(服务器)

创建多语言用户。
先决条件
添加 it-IT 区域设置。请参见将区域设置语言添加到本地化字典中
  1. 添加用户
  2. 为域用户创建文件夹:
    1. 项目视图
      中,展开
      安全
    2. 右键单击
      用户
      文件夹,然后选择
      新建
      文件夹
    3. 将光标悬停在文件夹上,选择
      Edit
      并输入
      DomainUsers
  3. 创建域用户:
    1. 创建两个用户,方法是右键单击
      DomainUsers
      ,然后选择
      新建
      全部
      安全
      用户
      用户
    2. 对这些用户进行重命名,方法是将光标悬停在每个用户上,选择
      Edit
      并输入以下内容:
      • Alice
      • Frank
    3. 项目视图
      中,选择
      Alice
    4. 属性
      中,将
      区域设置
      设置为
      en-US
    5. 项目视图
      中,选择
      Frank
    6. 属性
      中,将
      区域设置
      设置为
      it-IT
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal