搜索
FactoryTalk Optix 帮助
将界面与 NetLogic 相集成
将 NetLogics 与应用程序界面集成。
在
项目视图
中,展开
UI
MainWindow (type)
。
配置“插入随机数据”按钮:
在
项目视图
中,选择
InsertButton
。
在
事件
中,选择
MouseClick 事件
旁边的
,然后选择
ProjectName
数据存储
嵌入式数据库1
EmbeddedDatabase1NetLogic
InsertRandomValues
。
配置“在标签中显示查询”按钮:
在
项目视图
中,选择
RunQueryButton
。
在
事件
中,选择
MouseClick 事件
旁边的
,然后选择
ProjectName
UI
MainWindow (type)
QueryResultLabel
QueryResultLabelLogic
RunQuery
。
开发用于与数据库进行交互的界面
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal