开发用于设置标签文本的 NetLogic
此运行时 NetLogic 用于更改标签的文本。可以通过 MouseClickEvent 事件触发 NetLogic。
先决条件
设置默认外部代码编辑器。请参见设置默认代码编辑器。
- 开发 NetLogic
- 在项目视图中,右键单击NetLogic文件夹,然后选择。
- 双击 NetLogic。外部代码编辑器将打开。
- 使用以下代码替换现有RuntimeNetLogic1类以编辑 NetLogic。请参见编辑 NetLogic。#region Using directives using System; using UAManagedCore; using OpcUa = UAManagedCore.OpcUa; using FTOptix.HMIProject; using FTOptix.UI; using FTOptix.NativeUI; using FTOptix.Core; using FTOptix.CoreBase; using FTOptix.NetLogic; #endregion public class RuntimeNetLogic1 : FTOptix.NetLogic.BaseNetLogic { [ExportMethod] public void SetLabelTextToHelloWord(NodeId labelNodeId) { var label = InformationModel.Get<Label>(labelNodeId); label.Text = "Changed label text"; } }
- 保存代码。
提供反馈