搜索
FactoryTalk Optix 帮助
创建应用程序界面
创建一个按钮和一个标签,在按下该按钮时,标签的文本将发生更改。
在
项目视图
中,展开
UI
。
右键单击
MainWindow (type)
,然后选择
新建
基本控件
按钮
。
在
属性
中,将
文本
设置为
Run Script
。
在
项目视图
中,右键单击
MainWindow (type)
,然后选择
新建
基本控件
标签
。
在
属性
中,将
文本
设置为
Original label text
。
排列界面元素。
开发可更改标签文本的按钮
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal