搜索
FactoryTalk Optix 帮助
创建报警网格
添加预先配置的报警网格。
添加预先配置的小组件 (type):
在工具栏中,选择
模板库
。
在
库
中,搜索
Alarm Grid
。
在
组件
下面,将
报警网格
拖到
项目视图
中的
UI
上。
在
项目视图
中,右键单击
MainWindow (type)
,然后选择
新建
报警网格
。
开发本地化的事件记录器
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal