搜索
FactoryTalk Optix 帮助
创建“刷新”按钮
创建用于刷新数据网格中数据的按钮。
小贴士:
可以从
模板库
中添加包括刷新按钮的
报警事件记录器
,而无需从头开始创建此小组件。
在
项目视图
中,右键单击
MainWindow (type)
,然后选择
新建
基本控件
按钮
。
在
属性
中,将
文本
设置为
Refresh Data
。
在
事件
中,选择
MouseClick 事件
旁边的
,然后选择
ProjectName
UI
MainWindow (type)
数据网格1
刷新
开发本地化的事件记录器
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal