搜索
FactoryTalk Optix 帮助
创建线性仪表
创建用于查看和控制当前温度的仪表。
在
项目视图
中,右键单击
MainWindow (type)
,然后选择
新建
基本控件
线性仪表
。
配置仪表:
在
属性
中,在
值
和
ProjectName
模型
Temperature
之间创建动态链接。
选择
警示区
旁边的
。
在
警示区1
下面,在
自
和
ProjectName
报警
单一物位报警1
上限
之间创建动态链接
有关动态链接的更多信息,请参见
创建动态链接
。
在
警示区1
下面,在
至
和
ProjectName
UI
MainWindow (type)
线性仪表1
最大值
之间创建动态链接。
有关动态链接的更多信息,请参见
创建动态链接
。
在
警示区1
下面,将
颜色
设置为
#fe1414
。
开发本地化的事件记录器
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal