开发订阅者 NetLogic 和界面

开发 NetLogic 并将其与接口集成。
  1. 开发 NetLogic
  2. 右键单击
    MainWindow (type)
    ,然后选择
    新建
    运行时 NetLogic
  3. 将光标悬停在 NetLogic 上,选择
    Edit
    并输入
    SubscriberLogic
  4. 双击 NetLogic。
    外部代码编辑器将打开。
  5. 在代码编辑器中,使用以下代码替换现有代码:
    #region StandardUsing using System; using FTOptix.CoreBase; using FTOptix.HMIProject; using UAManagedCore; using OpcUa = UAManagedCore.OpcUa; using FTOptix.NetLogic; using FTOptix.UI; using FTOptix.OPCUAServer; #endregion using uPLibrary.Networking.M2Mqtt; using uPLibrary.Networking.M2Mqtt.Messages; public class SubscriberLogic : BaseNetLogic { public override void Start() { var brokerIpAddressVariable = Project.Current.GetVariable("Model/BrokerIpAddress"); // Create a client connecting to the broker (default port is 1883) subscribeClient = new MqttClient(brokerIpAddressVariable.Value); // Connect to the broker subscribeClient.Connect("
    SubscriberClient
    "); // Assign a callback to be executed when a message is received from the broker subscribeClient.MqttMsgPublishReceived += SubscribeClientMqttMsgPublishReceived; // Subscribe to the "my_topic" topic with QoS 2 ushort msgId = subscribeClient.Subscribe(new string[] { "/my_topic" }, // topic new byte[] { MqttMsgBase.QOS_LEVEL_EXACTLY_ONCE }); // QoS level messageVariable = Project.Current.GetVariable("Model/Message"); } public override void Stop() { subscribeClient.Unsubscribe(new string[] { "/my_topic" }); subscribeClient.Disconnect(); } private void SubscribeClientMqttMsgPublishReceived(object sender, MqttMsgPublishEventArgs e) { messageVariable.Value = "Message received: " + System.Text.Encoding.UTF8.GetString(e.Message); } private MqttClient subscribeClient; private IUAVariable messageVariable; }
  6. 保存代码。
  7. 创建界面元素
  8. 通过执行以下操作创建消息变量:
    1. 项目视图
      中,右键单击
      模型
      ,然后选择
      新建
      变量
    2. 将光标悬停在变量上,选择
      Edit
      并输入
      Message
    3. 属性
      中,选择
      Int32
      ,然后选择
      String
  9. 通过执行以下操作创建“订阅”标签:
    1. 项目视图
      中,右键单击
      MainWindow (type)
      ,然后选择
      新建
      基本控件
      标签
    2. 将光标悬停在标签上,选择
      Edit
      并输入
      SubscribeLabel
    3. 属性
      中,在
      文本
      Message
      变量之间创建动态链接。
      有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接
  10. 排列界面元素。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal