创建电机值小组件 (type)

为与选定电机值相关的仪表、标签和文本框创建容器元素。
  1. 创建电机值小组件面板:
    1. 项目视图
      中,右键单击
      UI
      ,然后选择
      新建
      容器
      面板
    2. 将光标悬停在面板上,选择
      Edit
      并输入
      MotorValuesWidget
  2. 为电机实例创建别名:
    1. 属性
      的顶部选择
      Add
      并选择
      别名
    2. 双击
      别名1
      并输入
      Motor
    3. 类别
      ProjectName
      模型
      MotorType (type)
      之间创建动态链接
      有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接
  3. 创建电机速度面板:
    1. 项目视图
      中,右键单击
      MotorValuesPanelWidget
      ,然后选择
      新建
      容器
      面板
    2. 将光标悬停在面板上,选择
      Edit
      并输入
      MotorSpeedPanel
  4. 创建电机加速度面板:
    1. 项目视图
      中,右键单击
      MotorValuesWidget
      ,然后选择
      新建
      容器
      面板
    2. 将光标悬停在面板上,选择
      Edit
      并输入
      MotorAccelerationPanel
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal