系统日志

系统日志是一种通用机制,用于公开来自
FactoryTalk Optix Studio
的消息以监测软件执行流和诊断问题。这些日志由
FactoryTalk Optix 应用程序
FactoryTalk Optix Studio
发出。
FactoryTalk Optix Runtime
日志的位置取决于目标设备操作系统:
  • 嵌入式设备:
    /persistent/log/Rockwell_Automation/FactoryTalk_Optix
  • Windows 设备:
    %localappdata%\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Application\Log
  • Ubuntu 设备:
    /opt/Rockwell_Automation/FactoryTalk_Optix/ApplicationUpdateService/Log
    小贴士: 在 RuntimeTools 安装过程中,可以更改默认安装路径。如果将 RuntimeTools 安装到自定义位置,则日志将存储在自定义位置的
    Log
    子目录中。
FactoryTalk Optix Studio
设计阶段,发生的任何日志消息都将显示在
FactoryTalk Optix Studio
的底部栏中并保存。
通过启动
FactoryTalk Optix 应用程序
来运行源项目时,既可以从本地开发计算机监测日志事件,也可以从部署了
FactoryTalk Optix Runtime
应用程序的目标设备监测。
FactoryTalk Optix Runtime
日志事件显示在
FactoryTalk Optix Studio
用户界面中以目标设备为名称的单独状态选项卡上。
小贴士: 可以选择日志消息中的对象,以在
项目视图
中突出显示它们。
这些日志还会保存在文件系统中的以下位置:
  • 对于在本地仿真中启动的项目:
    %localappdata%\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Emulator\Log\<Project name>
  • 对于在目标设备上启动的项目:
    %localappdata%\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Studio\LogDevice\<Devicename>
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal