变量
变量是一种元素,它表示一个数字或对象特征,并指定该特征的值。
变量概述
每个变量:
- 包含 DataType 属性
- 可结构化以包含其他变量
- 包含描述性属性
- 不能包含对象
小贴士:
您无法从预定义对象中移除属性。例如,无法从
标签
对象中移除文本
属性。变量示例
例如,变量可以表示:
- 物理对象的速度
- 具有数字 (Int32) 值的Speed变量定义电机对象的速度。

- 图形对象的样式特征
- 文本颜色变量定义标签对象的颜色

- 各种对象属性
- 指向嵌入式数据库1对象的动态链接定义存储变量值。

提供反馈