对象类型

对象类型是可创建对象实例的模型对象。每个实例可以包含特定对象和变量。

预定义和自定义的对象类型

每个项目均包括预定义的对象类型,例如
按钮
对象或
数据库
对象。
由用户或应用程序逻辑创建的对象类型是自定义对象类型。自定义对象类型只在创建这些类型的项目中可用。
小贴士: 对某个对象类型所做的更改将自动应用于该对象类型的所有实例。如果删除对象类型,则会删除该对象类型的所有子类型以及相应的对象实例。

对象属性

默认情况下,每个对象都包含以下属性:
属性
说明
BrowseName
项目中对象的名称。
Description
对象的说明。
Display name
对象的名称,在运行时可翻译并显示在界面上。
NodeId
自动分配的唯一标识符。

对象类型示例

要在项目中表示由两个相同电机组成的一台机器,请创建具有速度、力矩、加速度和功率属性的电机对象类型。然后,创建两个从电机对象类型继承属性的电机对象实例。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal