搜索
FactoryTalk Optix 帮助
事件类型
项目包括预定义事件,还可以包括自定义事件。
预定义事件
某些对象包含预定义事件。例如,
按钮
对象包含一个预定义
MouseClick 事件
,该事件会在运行时选择按钮时触发关联的方法。
事件
窗格列出对象的预定义事件。
自定义事件
自定义事件包括当变量值更改时在运行时发生的可配置更改事件。有关更多信息,请参见:
配置变更事件
配置转换事件
配置范围转换事件
事件和方法
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal