网络端口配置

配置防火墙和端口以确保通信成功。查看用户可配置端口的默认值以及
FactoryTalk Optix
用于入站和出站连接的端口的完整列表。
小贴士: 可能已为 OptixPanels 和嵌入式边缘计算模块 (Embedded Edge Compute Module, EECM) 等设备配置端口 80 和 443。

FactoryTalk Optix 模块

  • WebPresentationEngine
    • 协议:此端口是可配置的。如果“协议”为空,则端口可反映协议配置。
      • 如果设置为 HTTP:80/TCP
      • 如果设置为 HTTPS:80/TCP
  • ApplicationUpdateServer
    • 固定端口:49100/TCP
  • 通信驱动程序
    • RA Ethernet/IP 驱动程序
      • 端口:44818/TCP
    • Modbus
      • 端口:502/TCP
    • Melsec FX3U:在 PLC 上配置 TCP 端口。
      • 默认端口:1034/TCP
    • Melsec Q:在 PLC 上配置 TCP 端口。
      • 默认端口:1/TCP
    • Omron Ethernet/IP
      • 端口:44818/TCP
    • Omron FINS
      • 端口:9600/TCP
    • S7 TCP
      • 端口:102/TCP
    • S7 TIA
      • 端口:102/TCP
    • TwinCAT
      • 端口:851/TCP
    • CODESYS
      • 端口:1217/TCP
  • DataStores
    • SQL/SQL Express
      • 端口:1433
    • MySQL
      • 端口:3306
  • 用户身份验证
    • LDAP:可在域服务器地址中配置
      • 默认端口 39。
    • AD:此端口是可配置的。如果 AD 为空,则端口可反映协议配置。
      • 默认端口为 39。
  • OPC UA
    • 服务器:用户可配置
      • 默认端口:59100/TCP
    • 客户端
      • 端口取决于源服务器配置。
  • FTRA 服务
    • 端口:5000/TCP、14273/TCP 和 5936/TCP
  • FT Hub
    • FactoryTalk Optix 用作客户端,在每次连接时使用一个随机端口。

TemplateLibrary 中的外部模块

  • MQTT(PushAgent 和 MQTTLogic):
    根据服务器配置,配置以下端口:
    • 标准:1883/TCP
    • 安全:8883/TCP
  • 电子邮件 (AlarmsWithEmailNotification):
    根据服务器配置,配置以下端口:
    • SMTP
      • 57/TCP、25/TCP 或 465/TCP
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal