- 创建项目
- 对象和变量引用
- 扩展项目
第三方 .NET 库
可以使用第三方 .NET 库扩展 C# 编程语言功能。
重要提示:
FactoryTalk Optix Studio
仅支持使用 .NET Standard 8 目标框架的 .NET 库。要使用 Visual Studio®
或 Visual Studio Code®
对 FactoryTalk Optix 应用程序
进行调试,请安装 .NET SDK。在所选的编辑器中添加第三方库。请参见将第三方库添加到 Visual Studio 项目和将第三方库添加到 Visual Studio Code 项目。
提供反馈