对项目节点进行排序

在设计时,可以使用 C#,通过
MoveUp()
MoveDown()
方法对父节点内的节点进行排序。

方法

可在节点上调用以下方法:
MoveUp()
相对于父节点内的同级节点,将节点上移一个位置。
在父节点内的第一个节点上调用
MoveUp()
方法不起作用。
MoveDown()
相对于父节点中的同级节点,将节点下移一个位置。
在父节点内的最后一个节点上调用
MoveDown()
方法不起作用。

图形对象注意事项

如果使用
MoveUp()
MoveDown()
方法对图形对象进行排序:
  • 仅当对类型(例如
    Panel (type)
    )中的图形对象调用时,这些方法才具有效果。
  • 要查看对图形的功能影响,请手动重新加载页面。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal