IUANode.FindByType<T>()

返回一个 C# 对象,该对象与调用此方法的子节点的第一个具有指定类型的子节点相对应。
小贴士:
在 Visual Studio 和 Visual Studio Code 中,指定确切的类型 (
<T>
) 可改进代码的智能完成情况,而且更便于在编写代码时识别错误。
在运行时,如果搜索的节点属于请求的类型,这种情况就很明显。如果搜索的节点不属于请求的类型,API 将返回
null
T FindByType<T>();

参数

T
与要返回的 C# 对象类相对应的 IUANode C# 类。

返回

T
与找到的节点相对应的 C# 对象。

示例

以下示例显示所返回的 C# 对象,该对象与项目根节点的第一个
Motor
子节点相对应:
var motor = Project.Current.FindByType<Motor>();
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal