ResourceURI.FromAbsoluteFilePath(path)

返回
ResourceURI
类型的 C# 对象,其
URIType
为包含文件绝对路径的
AbsoluteFilePath
static ResourceUri FromAbsoluteFilePath(string
path
);

参数

path
(string)
文件的绝对路径。

返回

ResourceURI
包含参数中指示的路径的 C# 对象。

示例

以下示例所示的 API 可返回包含相对路径
C:\Users\Username\Desktop\Text1.txt
ResourceURI
类型的 C#
applicationRelativeResourceURI
对象。
var applicationRelativeResourceUri = ResourceUri.FromAbsolutePath("C:\Users\Username\Desktop\Text1.txt");
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal