IUANode.Remove(child)

IUANode.Remove(child)

移除与参数中传递的 C# 对象相对应的项目节点。
void Remove(IUANode
child
);

参数

child
(IUANode)
与要添加的项目节点相对应的 C# 对象。

示例

以下示例显示从项目中移除的
Panel1
对象的
MyLabel
子标签:
var myPanel = Project.Current.FindObject("Panel1"); var objToRemove = Project.Current.FindObject("MyLabel"); myPanel.Remove(objToRemove);
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal