搜索
FactoryTalk Optix 帮助
扩展项目
C# 用于在应用程序逻辑中实现自定义功能。
添加 NetLogic 对象,以包含要在运行时或设计时执行的 C# 代码。操作项目节点、会话和用户。请参见
C# 项目节点
和
C# 中的会话和用户
。
定义和调用自定义方法或调用预定义方法。请参见
C# 中的方法和事件
和
C# API 参考
。
NetLogic
C# 项目节点
C# 中的方法和事件
C# 中的会话和用户
C# API 参考
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal