目标设备上的项目加密

对安装了 FactoryTalk Optix Update Server 的任何设备上的项目进行加密。

加密范围

表示项目信息模型的项目
YAML
文件以二进制加密文件形式传输到目标设备。有关更多信息,请参见项目源格式
默认情况下,仿真器组件处于加密状态。无法禁用对仿真器组件进行加密。

加密操作

目标设备基于当前硬件生成对称加密密钥,独立于主机平台。加密密钥存储在
EncryptionKey.bin
中,位于目标设备上的
Runtime
文件夹中。加密的应用程序绑定到特定的目标设备硬件。
无法在其他目标设备上复制并运行加密项目。将项目导出到 USB 设备或文件夹不会对编译的项目进行加密。
小贴士: 要上传加密项目,必须:
  • 选择目标设备的
    传输应用程序源文件
    选项来上传项目。请参见添加目标设备
  • 使用目标设备上传输应用程序的本地用户的密码。
小贴士: 项目加密与
FactoryTalk Hub
帐户无关。您可以在打开项目的同时从设备上传加密的项目,即使您未登录或登录的组织与用于开发项目的组织不同。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal