导入 FactoryTalk Optix 应用程序

要部署导出的
FactoryTalk Optix 应用程序
,请将该文件移到目标设备,然后运行该文件。
  1. 导入
    FactoryTalk Optix 应用程序
  2. 将导出的文件移到目标设备。
    例如,将包含所导出应用程序的 USB 驱动器连接到目标设备。
  3. 在目标系统中运行
    FactoryTalk Optix 应用程序
    • Windows®
      目标设备上的
      FTOptixApplication
      文件夹中,双击
      FTOptixRuntime.exe
    • 在 Linux 目标设备的终端中:
      1. 输入
        cd
        FTOptixApplication
        以导航到目录
        FTOptixApplication
      2. 输入
        sudo chmod +x FTOptixRuntime
        以使运行时可执行。
      3. 输入
        sudo chmod +x openssl
        以使 OpenSSL 库可执行。
      4. 输入
        ./FTOptixRuntime
        以运行应用程序。
    • OptixPanel
      上,访问 Web 界面,然后在
      从 USB 加载应用程序
      下选择
      导入
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal