为组或角色分配用户

从配置板页面管理用户和组以向组和角色分配用户,从而创建权限和特权层次结构。
创建用户、组和角色,然后向组和角色分配用户。
  1. 在主工具栏中,选择
    打开配置板页面
    ,然后选择
    管理用户和组
  2. 在配置板页面中,执行以下任一操作:
    • 用户
      下,将用户拖到
      下的组上或拖到
      角色
      下的角色上。还可以将组或角色拖到用户上。按住
      Shift
      Ctrl
      可选择并拖动多个连续项或非连续项。
    • 选择一个或多个用户,选择
      分配给组或角色
      ,选择组和角色,然后选择
      应用
    小贴士: 将在已分配给用户的组或角色旁边出现 Group assigned。通过在
    项目视图
    中将用户拖到组或角色中,可以从
    项目视图
    中向用户或组分配用户。
用户将显示在配置板页面中的组下面。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal