配置会话和回退区域设置

配置会话区域设置以确定文本语言、格式或数据以及值计量系统。运行时的会话区域设置基于用户区域设置或
会话 UI
对象。
如果用户或
会话 UI
对象没有区域设置,则项目会使用
区域设置
属性中的第一个区域设置。配置回退区域设置,以防在运行时没有配置由用户定义的会话区域设置或者没有为会话区域设置提供翻译。
  1. 项目视图
    中,选择项目节点。
  2. 属性
    中展开
    本地化
    ,然后在
    区域设置
    中,键入一个或多个用逗号分隔的区域设置。(例如 it-IT, Fr-FR, en-US)。
    小贴士:
    FactoryTalk Optix Studio
    本地化字典
    对象的
    翻译编辑器
    表中为每个新区域设置添加一列。
  3. 翻译回退区域设置
    中,输入其他用逗号分隔的区域设置(如 it-IT, Fr-FR, en-US)。
小贴士: 在运行时,
FactoryTalk Optix
使用
区域设置
属性中为项目设置的第一个区域设置,或者使用为当前用户设置的区域设置。如果区域设置列表中包含不受支持的区域设置,或者翻译中缺少
本地化字典
,则项目会使用第一个回退区域设置。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal