为会话配置空闲超时

使用
IdleTimeoutEvent
可以将空闲超时应用于整个会话。超时可触发任何自定义事件
  1. 项目视图
    中,右键单击
    UI
    文件夹,然后选择
    新建
    UI 会话
    UI会话# (type)
    将出现在
    项目视图
    中。
  2. 项目视图
    中,选择
    UI会话# (type)
  3. 属性
    中,设置以下值:
    • 闲置超时时长
      。输入超时持续时间。
    • 闲置超时激活
      。设置为
  4. 事件
    下面,选择
    IdleTimeoutEvent
    后面的
    Add
    添加新方法
    ,展开
    命令
    ,然后导航以选择在触发超时事件时将执行的命令。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal