编辑配方模式

可以使用
FactoryTalk Optix
中内置的专用界面来编辑配方模式属性。
先决条件
  1. 编辑配方模式
  2. 在工具栏中,选择
    打开配置板页面
  3. 在编辑器中,选择
    配置配方
  4. 选择要编辑的配方。
  5. 如果需要,编辑
    名称
    目标节点
    属性。
  6. 选择
    下一步
  7. 选择现有数据库或配置新的数据库:
    • 要使用现有数据库:
      1. 选择一个现有数据库。
      2. 如果需要,编辑数据库属性。
      3. 选择
        下一步
    • 要创建数据库,请执行以下操作:
      1. 选择
        新建数据库
      2. 如果需要,编辑
        名称
        类型
        字段。
      3. 选择
        下一步
      4. 如果需要,编辑数据库属性。
      5. 选择
        下一步
    • 要复制可用的数据库:
      小贴士: 通过复制现有数据库,可以基于现有数据库快速创建新的数据库。
      1. 右键单击可用数据库,然后选择
        复制
      2. 如果需要,编辑数据库属性。
  8. 选择
    下一步
  9. 选择要使用的配方参数。
    小贴士: 可以使用
    嵌套变量
    开关显示或隐藏其他变量中嵌套的变量(参数)。通过使用
    搜索
    字段,可以快速找到要选择的参数。
  10. 选择
    下一步
  11. 查看设置。
  12. 选择
    退出
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal