配方

配方是系统中的成分列表。在
FactoryTalk Optix
中,配置配方模式以定义一组成分,从而为制造系统创建配方。可以复制、编辑和删除配方模式。
要在运行时显示和管理配方,请创建配方编辑器。配方编辑器包含为了在运行时显示和管理配方而所需的图形对象和 NetLogic。使用配方编辑器可显示所存储配方的成分和值、创建或编辑配方、将配方存储在数据库中。可以将配方从
FactoryTalk Optix 应用程序
加载到控制器中,或者将配方从控制器加载到
FactoryTalk Optix 应用程序
中。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal