保存项目

保存项目以保存内容。将项目存储在本地、版本控制存储库、网络驱动器或可移动驱动器中。
  • 通过以下三种方式之一保存项目:
  • 在工具栏中,选择
    保存
    项目会被保存在您打开该项目的同一位置。
  • 在工具栏中,选择
    保存
    后面的向下箭头,选择
    另存为
    ,然后在
    项目另存为
    中保存项目:
    1. 名称
      。请输入新名称。
    2. 位置
      。请输入保存项目的位置。
    3. (可选)
      使用版本控制
      。选中此选项将跟踪进行的更改并将项目存储在 Git 存储库中。
      小贴士: 要使用版本控制,要保存的名称和存储库名称必须匹配。名称只能包含字母数字字符、数字、句点、短划线和下划线。
    4. (可选)选择
      加密机密信息
      。选中此选项将对项目中的敏感数据进行加密。
    5. 选择
      确定
  • 在工具栏中,选择
    保存
    保存并提交
    将保存项目并将其提交到本地版本控制存储库中。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal