- 创建项目
- 对象和变量引用
- 扩展项目
替换项目中的文本
搜索并替换项目中的特定对象名称或值。
- 以下任一选项:
- 在工具栏中,选择。
- 按/Ctrl/Shift。H
- 在在项目中查找或替换的替换选项卡上,输入要在查找内容中查找的文本。
- (可选)在查找中,选择:
- 任意。在名称和值中搜索。
- 名称。仅在名称中搜索。
- 值。仅在值中搜索。
- (可选)在文件夹中,选择要在其中搜索的文件夹。
- (可选)在范围中,选择:
- 整个项目。在整个项目中搜索。
- 项目条目。将搜索范围限制为项目条目。
- .Net 解决方案。将搜索范围限制为 NetLogic 文件及其内容。选择.Net 解决方案将禁用文件夹选项。
- (可选)选择或清除以下任何一项:
- 匹配大小写。将搜索限制为具有指定大小写的术语。
- 全字。仅搜索全字。
- 正则表达式。在文本中使用正则表达式进行查找。选择正则表达式将禁用匹配大小写和全字选项。小贴士:正则表达式字段支持 POSIX 基本正则表达式语法。例如,搜索Motor.*Speed以查找以“Motor”开头并以“Speed”结尾的对象,其中包括介于两者之间的任何字符。
- 在替换为中,输入要用作替换内容的文本。
- 选择替换。
替换结果显示在
输出
中。提供反馈